This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ25895:BQ25895读取电池电压方案

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589096/linux-bq25895-bq25895-read-battery-voltage-probolem

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:CC2538

工具/软件:Linux

我使用 CC2538和 BQ25895、使用 I2C 转 R/W BQ25895、所有硬件设计都与参考设计相同。 我禁用了 bq25895看门狗并且 电池监控器被配置为1秒连续转换。

我的问题是:首先我可以正确读取电池电压,但经过一段时间(可能是几分钟),电池电压读数返回-1作为错误,在复位后,它可以正常工作,但在一段时间后,它也会出错。

我不知道哪里出错,或者我错过了什么。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    如果 VBUS 没有连接输入、则 ADC 仅在 V (BAT)> SYSMIN 时工作。 如果您使用 I2C 将 SysMin 电压写入3.0V、则 ADC 将在低至 V (BAT)=3.0V=SysMin 时正常运行。