This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56528:TPS56528上未使用的 PG 引脚、是否可以将其保持未连接状态?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569196/tps56528-unused-pg-pin-on-tps56528-can-it-be-left-unconnected

器件型号:TPS56528

大家好、


我正在使用 TPS56528执行一个项目。 根据数据表、PG 引脚是开漏输出、通常通过100K 上拉电阻器连接到 VREG5引脚。 我的问题是、我是否可以省略100K 电阻器并使 PG 引脚保持未连接状态? 我的设计不需要该输出。

提前感谢。


此致、Samuel Lourenço

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel Lourenço、

     PG 是 OD 输出、如果不使用、则浮动 正常。

    BR

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Yuchang!

    此致、Samuel Lourenço