This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:bq25896 / CC 和 CV 模式下 BATFET 的行为

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589179/bq25896-bq25896-behavior-of-batfet-at-cc-and-cv-mode

器件型号:BQ25896

您好!

这可能是开关充电器操作的基本问题、但请让我来澄清我的理解。

  1. 关于 CC 模式、我了解 BATFET 调节恒定电流、BATFET 是否作为线性稳压器运行? 还是继续重复开/关? 我认为它不会关闭、因为 IBAT 会持续流动。 然后 BATFET 上的功率耗散可计算为(VSYS - Vbat) x Ibat。 我的理解是否正确?
  2. 关于 CV 模式、我了解 BATFET 已完全导通、因此 Vbat 与 VSYS 几乎相同。 bq25986作为开关稳压器运行、因此 VSYS 应具有纹波电压、但纹波电压太小、因为存在电池(电容器很大)。 我的理解是否正确?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    关于1、BATFET 在 CC 模式期间调节电流、并且 仅在 V (BAT)< SYSMIN 时作为线性稳压器运行。  您的功率耗散问题正确。

    关于2、是的、在 CV 模式下、通过 BATFET 的充电电流自然降至终止电流。  SYS 和 BAT 上的陶瓷电容器和电池本身可减少任何开关纹波。