This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90124A:I2C 复位/引脚功能问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90124A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568715/ucd90124a-i2c-reset-pin-functionallity-questions

器件型号:UCD90124A

您好!

我对 UCD90124A 器件的功能有几个问题。

1) UCD90124A 能否通过 I2C 总线启动复位? 这是如何实现的?

2) 是否可以将'PWM1_GPI1'和'PWM_GPI2'引脚分别用作调制'FPWM1_GPIO5'和'FPWM_GPIO6'引脚输出的 PWM 信号的输入? 如何解决这个问题?

如果您需要更多详细信息、请告诉我。

感谢您的帮助!

-Amanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可通过 PMBus 发送 SOFT_RESET 命令(DBH)来启动复位。

    GPI 引脚无法调制 FPWM 输出的占空比或频率。 如果您需要的话、GPI 引脚可用于启用裕量调节功能。