This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2997:ESD 等级- CDM?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586998/lp2997-esd-rating--cdm

器件型号:LP2997

您好!

我正在尝试查找 LP2997的人体放电模型和充电器件模型信息。

我想 HBM 为1kV、因为数据表中显示1kV 是最小 ESD 额定值、但您能告诉我们 CDM 是什么吗?

谢谢!

Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    我们正在研究这一点、并从电源轨信息中获取 CDM 额定值。  通常、此数据在 AEC-Q100 rad 器件数据表中提供。  请让我们留出一些时间。