This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:输入电源比目标输出大时无旁路模式

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588793/lm5122-no-bypass-mode-at-input-supply-great-than-target-output

器件型号:LM5122

您好、专家、

您需要澄清以下条件、为什么旁路模式不工作。

条件:VIN=16V、目标 Vo=12V

在施加的16V 输入电压范围内、Vo 现在等于 Vo。我们看到 UVLO、SS 和 VBST 按照 预期额定值有效、但看不到任何高侧 MOSFET 驱动器信号。

但是、如果我们首先施加10V 的输入电压来获得12V 的输出电压、然后将输入电压增加到16V。100%高侧驱动器将具有该电压。

请在此处说明旁路模式不起作用的原因。

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com