This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq76940:I2C 无响应

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587954/bq76940-no-response-on-i2c

器件型号:BQ76940

电池监控团队、

我们有一位客户在调试 bq76940问题。 bq76940处于正常模式(基于 REGOUT 为3.3V)、当 i2c 无响应时、它有时会进入状态。 由于这种情况不经常发生,因此仍然尝试确定导致这种情况的确切顺序。 是否可以在不完全断电的情况下复位 bq76940 I2C 从接口上的逻辑?

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 SCLK 一直处于低电平、则过程是重置总线、主器件应发送9个时钟脉冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Vish。 这解决了问题。

    Darren