This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:关于电流限制

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568732/lm5116-about-current-limit

器件型号:LM5116

你(们)好

我使用了 LM5116进行了设计、并创建了一个原型。

设计参数如下。

输入电压:DC18-30V

输出电压:DC16V/13Amath

CHF:33pF、Rcomp:56k、Ccomp:270pF (LM5116_quickstart.xls 表格 )

Rcramp:240k、cramp:820p

RS 2 m Ω、Fsw:100kHz

问题1.增加负载(0->13A),开关操作在7A 左右停止。为什么?

   电流限制::55A? 我希望我可以输出13 A 或更高的电流。

问题2.是否有方法禁用电流限制功能?

问题3.减小 Rcramp 的值使大电流成为可能。为什么?

我很尴尬。 我正在等待回答。

此致。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user357205584、

    我已将您的问题转给相应的团队。 您很快就会收到一个答案。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电流感测信号上的噪声有可能导致此问题?  您是否遵循了用于连接 CSG 引脚的指南?  您是否有可以分享的原理图?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为可能是噪音造成了这个问题。

    我尝试降低 Rs 值、但症状没有改变。

    在开关运行变得不稳定后、LM 5116损坏、当时它是无负载的3V 输出。

    我附加了原理图、并且还附加了开关操作停止时的波形。(Ch1:Iin 2A/10mV、Ch2:LoSideFET 漏极、Ch3:Vin、Ch4:Vout)

    我不知道 CSG 的指导原则。 请告诉我。您还能回答问题2和问题3吗?

    
    

    问题2.是否有方法禁用电流限制功能?

    问题3.减小 Rcramp 的值使大电流成为可能。为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请在下面回答您的两个问题。

    您无法禁用电流限制输入、因为这是一个电流模式控制 IC、电流信息用于为 PWM 比较器生成斜坡、 也就是说、它在很大程度上是控制环路的一部分、禁用它会使情况变得更糟、尤其是在高负载电流下。
    2. Rramp 和 cramp 被用来在电流感测信号的顶部增加斜率以避免次谐波振荡。 增加的或多或少斜率将直接影响电流环路的稳定性和转换器的负载电流能力。

    返回到您的问题:
    您需要确保以开尔文感应 Rsense 电阻器两端的电压。 这意味着您不应将 GSG 引脚连接到 IC 的 GND、而是必须仅将 GSG 的接地连接连接连接到 Rsense 电阻器的接地侧。 这是 GSG 引脚连接到 GND 的位置。

    此外、我建议将2个100欧姆电阻器与 CS 和 GSG 串联、并在 IC 上放置一个从 CS 到 CSG 的100pF 电容器、以查看情况是否有所改善? RC 将用作电流感应输入的滤波器。