This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:每个电池的电压容差

Guru**** 2596515 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76930, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589193/bq76930-the-voltage-tolerance-of-each-cell

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他部件:BQ76920BQ76940

大家好、我想知道在数据表中哪里可以找到电压单元的容差?

例如从7.3.1.3.3电池平衡中可以看到、每节电池和有50mA 的电流

将 ADC 电池电压更改为特定的40mV

我是否可以知道哪一个是正确的描述?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay、

    电池电压精度和电池平衡电流是两个不同的方面。  

    (1)电池电压测量/精度规格 由器件的14位 ADC、增益和偏移以及工作输入电压的动态范围进行控制和命令。 。

    d/s 额定范围为2V-5V。

    (2)电池平衡电流(无外部 FET)由电阻器网络和内部 RDS_ON FET ~10 Ω 控制; 在 bq76920中、规格平衡电流为50mA。  因此、每个环路 Vcell = I_bal (2 Rext + RDS_ON)。 但是、bq76930和 bq76940的平衡并不相同。 请参阅 d/s

    希望这对您有所帮助、

    Vish