This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:在不同方向上的电流电平非常不同。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5140-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588039/lm5170-q1-very-different-current-levels-in-different-directions

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5140-Q1LM5170PMP30059

我有需要双向电源的项目。

从高电压(电池)到低电压、我们可以看到250A。 从低电压到高电压、我们看到的峰值为6A、更可能为3A、随着电池充电、峰值可能会降低。   

当我们查看 LM5170-Q1时、我们的第一个想法是、我们可能能够使用3个芯片、6个相位来实现它、从而获得250A。 这似乎是合理的吗?

问题是另一个方向。 假设我们可以通过拉低 UVLO 来禁用两个芯片、我们是否可以使用专为83.33A 设计的硬件生成稳定的3A 或更低电流?  

我在其他电源方面的经验表明、我们必须在实际轻负载时进入不同的模式、我不知道 LM5170-Q1如何处理轻负载。 我怀疑它是为这一目的而设计的。  

是否最好有两个独立的电源? 用于250A 的多相降压和用于3A 标称值(6A 峰值)的单相升压?  

如果是、降压转换器的推荐芯片是什么、因此我们可以有多相?  


谢谢、  

基普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kipton、

    LM5170-Q1应适用于此应用。 对于降压操作(高压电池到低压电池)、可通过六相操作实现250A 的电流。 这意味着每相的平均电流约为42A。 另请注意、LM5170-Q1还支持切相和添加相位(引脚 EN1和 EN2)、因此可以仅使用一个相位、从而在升压模式(从低电压到高电压)下更精确地设置电流。 由于 LM5170-Q1采用的是其设计的平均电流模式控制架构、因此它在轻负载(断续导通模式)下仍然是精确的。

    对于降压模式运行、LM5170-Q1是处理250A 负载电流的最佳选择。 这是因为它易于堆叠相位和强大的栅极驱动器。 因此、即使使用单独的升压控制器、LM5170-Q1也将是降压操作的最佳选择。

    对于升压模式、我只需要一些更多信息。 在升压方向提到6A 时、您指的是输出电流(流入高压电池的电流)还是输入电流(来自低压电池的电流)? 此系统的设计所围绕的电池电压是多少?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    48V 或56V 电池位于高侧、而低侧是12V 不间断电池供电电源、而不是电池。

    6A 最大值位于电池侧。 但当我进行验证时、他们告诉我、在对电池进行平衡时、它可能会低至100mA 至200mA。 我们能否在100mA 或200mA 下获得良好的调节。 我认为6A 不是问题、它调节最低电流。 我猜它不是设计成在一个方向上以如此低的电流运行、而在另一个方向上以如此高的电流运行。 我们现在处于400:1的范围内。

    如果不是、LM5140-Q1也会仅适用于降压转换器? 它还具有两个输出和一个 SYNC 引脚。 价格大约便宜2.50美元...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于6个相位、我不会看到该芯片与两个相位之间有180˚差的任何其他芯片之间有很大差异。  

    我可以看到、花哨堆叠相位在3相位上更好、在4相位上更好、但在6相位上更好。  

    您仍然必须在0˚、120˚和240˚时以所需的频率生成片外相位、或在0˚、60˚和120˚时生成所需的频率。  

    (我在您的数据表中发现此区域的错误、在另一篇文章中列出。) 如果您将 OPT 分离为多相交错外部时钟与 CH-2相位滞后 VS CH-1之间的相移的单独开关、那么其中一个可能为0、而另一个可能为1 (或相反)、它将用于6相、而无需外部硬件。  




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kipton、

    对于降压模式 运行(250A)、我仍然建议使用 LM5170而不是 LM5140:

    LM5170具有5A 栅极驱动器

    允许驱动多个 MOSFET、有助于降低传导损耗

    2. LM5170采用平均电流模式控制

    -与峰值电流模式相比、抗噪性更高。 这将有助于实现相间电流平衡。

    3. LM5140无法禁用误差放大器

    -需要外部缓冲器。 (请参阅参考设计 PMP30059)

    对于升压模式运行 、由于需要将输出电流调节至几百 mA、因此需要一个到电池输出电流的环路。 这将使输出电流在整个范围(100mA - 6A)内保持精确。 为了实现这个想法、将需要一个额外的电流感测电阻器和电流感测放大器。

    如果您有更多问题、请直接向我发送邮件。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您已在 LM5170-Q1上售出了我的产品。 感谢你的帮助。

    我目前没有任何问题、但如何直接给您留言?

    如何将问题标记为已回答?

    基普