This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL4242:TL4242、使用10K 电位计的调光器、3W 白色 LED

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TL4242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568740/tl4242-tl4242-dimmer-using-10k-pot-3w-white-led

器件型号:TL4242

1.我必须连接3W 白色 LED 灯、如下所示: http://tinyurl.com/jpj3gnu 、并使用10K 电位计控制其强度。

2、IF = 0.7A
Vf 最小值= 3.2V
Vf 最大值= 4.0V

输入电压范围:5.4V 至8.4V。 我们可以限制的最大电流为0.5A
我认为 TL4242应该在这个应用中工作。

3.已连接找到一个我在器件中找到的工作电路板。 它用于使用10K POT 进行 LED 调光、且 IC 采用 TO263-7封装。 我不知道这是哪个 IC、因为它上面没有名称。
但我认为它的替代可能是 TL4242。

我还附上了它的反向原理图。 我想他们已经将10K 与22K 串联、连接到 REF 引脚。 如果我们在 REF 引脚上执行 VENIN 等效操作、则看起来电路会改变 REF 引脚上的电压、从而感应到 REF 引脚上的更多电流并产生调光效果。


5.我能用以下连接在 TL4242中执行等效操作:
引脚1:连接到5.4V 至8.4V 的输入电压、0.1uF 去耦
PIN2:不知道连接什么?
引脚3:10K 上拉至引脚1
PIN4:接地
引脚5:与所连接的原理图中的电路相同。 五个1.8欧姆、一个470欧姆、22K 和10k 电位计。
PIN6:断开
PIN7:LED 连接器


6.如果无法完成上述操作,则如何使用10K POT 将 TL4242用作调光器。

7、我也不需要汽车级、需要低成本 IC。 是否有适合它的 IC?