This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:tps53353硬件问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569139/tps53353-tps53353-hardware-issue

器件型号:TPS53353

支持路径:/Product/Development 和故障排除/查找有关器件的关键信息/

您好!

我们已连接 TPS53353以生成1V @ 15A。 输入电压为3.3V、VDD 为16V (可变电压)。 在中的 VREG 中、我没有获得5V 电压。 它根据输入电压变化。 此外、Vout 随 VDD 电压的变化而变化。 VFB 引脚也将达到1.7V 左右。 已尝试在 L17上使用两个器件和相同的1.7V 输出。

下面是接口电路。  

请更新问题可能是什么?

此致、

超级超级超级超级超级超级超级超级超级超级超级超级超级超级赞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我真的看不到您的原理图、因为它是位图。 您能否发布我可以放大的 pdf。