This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:输出放大器;输入电压额定值

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589238/tps5450-output-input-voltage-ratings

器件型号:TPS5450
主题中讨论的其他器件:冲击

您好!

我目前在系统中设计了两个 TPS5450实例。 这两个器件都采用" Flybuck "配置-但这对这个问题并不重要。 在我的应用中、我需要设计以承受雷击。 使用+/- 1500V @ 60A 电源轨和+/- 750V @ 150A 电源轨对冲击进行仿真。

两种设计上的 VIN、BOOT 和 PH 引脚都将受到这种雷击影响、因此我将在 这些引脚上放置+20V 单向 TVS 二极管、以对其进行保护。

几 个问题:

将钳制在+20V 和0V 的单向 TVS 二极管应将暴露引脚上的电压保持在最大额定值内、对吧?

2.当二极管被钳位在输出端+20V 时,会有一些电流从+20V 输出流入+12V 或+5V 电源轨 BOOT/PH 引脚-这些引脚可以处理的可接受反向电流量是多少?

e2e.ti.com/.../TPS5450_5F00_Flyback_5F00_Circuit.docx

谢谢、

海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的输入看起来是28V。  我认为您不能在 VIN、PH 或 BOOT 上放置20V TVS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您是对的、我想20V -它实际上是一个40V TVS、以匹配最大额定值并处理28V 电压。

    因此、我的问题将更改为:
    将钳位在+40V 和0V 的单向 TVS 二极管应将暴露引脚上的电压保持在最大额定值内、对吧?

    2.当二极管被钳位在输出端+20V 时,会有一些电流从+40V 输出流入+12V 或+5V 电源轨 BOOT/PH 引脚-这些引脚可以处理的可接受反向电流量是多少?


    -海登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不能对第1个问题进行真正的评论。 我想您需要查看您选择的 TVS 的 mfr 数据表。

    对于 VIN、输入可接受高达8.8A 的开关电流限制。如果 PH 高于 VIN 的一个二极管压降、则 PH 节点可通过高侧 FET 体二极管灌入反向电流。 应能够处理相同的电流、即8.8A。BOOT 峰值电压大约比 PH 高6.8V。 我不确定它可以吸收多少电流、但我不会期望它会非常大。 您还需要确保 BOOT 至 PH 绝对最大值不超过8V。