This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:能否将2个 LM27761输出并联以获得500mA 输出电流能力?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589160/lm27761-can-combine-2-of-the-lm27761-outputs-in-parallel-to-get-500ma-output-current-capability

器件型号:LM27761

尊敬的先生/女士:

只想知道我是否可以将2个 LM27761输出并联、以获得500mA 输出电流能力、因为一个 LM27761能够提供250mA 输出?

输入= 5V

输出=-1.7V @ 500mA

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否正在为射频数据转换器供电? 也可以使用此 TIDA: www.ti.com/.../tida-01405

    我认为并联这些 IC 毫无意义、因为它们包含电荷泵和 LDO。 如果您需要使用 LDO、请使用较大的反相转换器(如上面的 TIDA)、然后使用分立式 LDO 进一步降低电压。