This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3860:相似组件

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567691/uc3860-similar-components

器件型号:UC3860

下午好!

我想知道是否有一个类似于(UC3860)的组件- 谐振模式电源控制器

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anderson、您好、我联系了合适的团队来帮助您、他们应该在一天之内回复、如果不是更早的话。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Anderson

    您可能希望查看 UCC25600器件。

    该器件主要用于 LLC 电路。 当然、LLC 已变得非常流行、并已在很大程度上取代了早期的谐振拓扑、因为它提供相似的性能、但频率摆幅要低得多。

    如果您对您的应用有一定的了解、我可以考虑它并推荐一个控制器。

    我需要知道-功率级别、输入电压范围、输出电压范围。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Colin 先生。
    感谢您的观看。
    这些信息对您有很大帮助。
    但我需要一个24引脚模型(DIL-24)、因为我使用的硬件是针对 UC3860-DIL-24配置的、UCC25600是 Soic8。
    如果您与 UC3860的物理和引脚对引脚兼容、感谢您的参与。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anderson

    我找不到与 UC3860引脚兼容的替代器件-

    您可能能够在分销链中采购一些器件-我检查了一些主要分销商、但没有找到任何库存器件、但这并不意味着世界上没有一些器件。

    此致
    Colin