This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60EVM-578:BQ40Z60EVM-578输入电压规格

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60EVM-578

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569232/bq40z60evm-578-bq40z60evm-578-input-voltage-specification

器件型号:BQ40Z60EVM-578

你(们)好

BQ40Z60EVM-578评估板的用户指南将最大输入电压设置为26V。 我们尝试在24V 下运行评估板、但电路上的 Q4 MOSFET 爆炸。 经过一些调查、我们从 Q4 MOSFET 的数据表(www.fairchildsemi.com/.../2N7002KW.pdf)中看到 最大栅极-源极电压仅为20V。 因此、我们怀疑这是由于栅极连接到 PGND、源极连接到 VAC 而导致 MOSFET 熔断的原因。 这听起来是否正确/可信? 我们想排除电源上可能出现的瞬变。

另外、Q4的功能是什么? 即使 Q4吹出、评估板似乎仍能正常工作。

谢谢、

Jan-Cor