This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54327:软启动

Guru**** 2511225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54327

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568796/tps54327-soft-start

器件型号:TPS54327

大家好

如果我们问 TPS54327、您会介意吗?

是否可以将软启动时间设置 为超过8ms?
(最多8毫秒是否意味 着可用的线性设置区域?)
因为、我们无法 在 Webench 仿真中配置超过8ms 的时间。
我们的客户希望将软启动时间设置为50ms 以上。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们认识到您的团队非常忙、但您能否给我们回复?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    过多的 SS 电容器可能会担心在第一个导通脉冲到来之前无法完全放电、这可能会导致过多的浪涌电流。

    但理论上它可能起作用。    请在系统断电后的上电短路期间仔细检查您的设计中的电感器电流。 谢谢

    Richard