This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2587的最大输入电压

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586853/maximum-input-voltage-of-lm2587

我对 LM2587S-ADJ 有疑问。

Vout=12

  Iout=0.6

   它不是反激式。  

   如图8 数据表第3页。

问题1

-请告诉我上述条件下的最大输入电压。

问题2.

请告诉我回答问题的原因1。

问题3.

-您是否有最短导通时间和最短关断时间的数据?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    VIN 引脚的额定电压为45V。 这将是最大输入电压。 SW 引脚的额定电压为65V、因为除了输入电压外、反激式转换器的输出电压还会反射回初级侧。

    让我收集数据、以实现最短的导通和关断时间数据。 请注意、数据表的第8页中未列出最大占空比。

    谢谢、

    Garrett