This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:LM5045 EVM 过冲问题

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568340/lm5045-lm5045-evm-overshoot-issue

器件型号:LM5045

我的 CTMR 测试 LM5045 EVM 挖掘 Vout 过冲问题、我们需要知道发生了什么、  

以及如何 解释和解决此问题,谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    AE 应该很快就这个 E2E 问题帮助/联系您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您是否修改了 EVM 上的任何内容? 我们从未在 EVM 上看到过此类问题、您能告诉我您是如何重现此问题的。  

    谢谢

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    没有任何修改,也许您可以尝试打开-关闭-打开... 更易于挖掘、

    我将订购新的 LM5045 EVM、再次查看、谢谢!

    B/R James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    立即测试新的 LM5045 EVM、

     请注意、状态是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、您好、

    您能否提供 SSSR 电容器、SS 电容器、Q6、Q8和 SR PWM、R30和 Vo 波形上的电压?

    此致、
    王新
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wangxin、

    客户采用 LM5045标准 EVM 测试发现问题(

    )、请勿让客户处理电路板问题、客户无法理解我们为什么要继续捕获波形、TI 应该能够获得 LM5045 EVM 和测量的问题、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    很抱歉耽误时间、我认为这个问题是由于次级基准在短关断时间内未完全放电、所以在启动期间、必须使次级基准从0V 缓慢上升到最终值、 请增加关断时间或在 SBias 上添加虚拟负载、以加速放电并重试、谢谢。

    谢谢
    Oliver