This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95472Q5MC:搜索有关 CSD95472的基本应用信息、例如 IOUT 电流感应信号与流经 IC 的电流之间的增益或关系是什么?

Guru**** 2590090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589144/csd95472q5mc-searching-for-basic-application-information-about-the-csd95472-ex-what-is-the-gain-or-relation-between-the-iout-current-sense-signal-and-the-current-through-the-ic

器件型号:CSD95472Q5MC

你好。

我正在尝试使用 CSD95472实现同步降压转换器、但数据表中包含的信息极少(我不打算使用 TI 的多相控制器之一)、它具有引脚布局、引脚说明以及基本绝对最大额定值、等等。

我遇到的第一个问题是:

当我知道 IOUT 引脚功能是"电流感应放大器的输出"时、我应该如何利用集成电流感应。 V (IOUT)–V (REFIN)与相电流成正比。"

REFIN 引脚功能是"电流感应放大器的外部基准电压输入"?

我在这里缺少什么吗?

或者、在哪里可以找到有关这些"同步降压 NexFETTm智能功率级" IC 的信息、以便能够使用它们实施设计?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    此器件有更多可用信息、但通常至少需要 NDA。 因此、我建议联系您当地的销售代表并通过他们与有关此部件的专家联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、我看到、 我打开了控制器的数据表、该数据表显示在其数据表中连接到 CSD95472、其中只有一个单页、包含3行文字、说明我需要与英特尔进行某种交易才能获取有关该 IC 及该 IC 的任何信息 是专门为英特尔处理器设计的(控制器不是 CSD95472、但听起来合理、这与之类似)。

    感谢您对我的讲解。