This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T220W:PTH08T220W 1V 问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH08T220W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588828/pth08t220w-pth08t220w-1v-issue

器件型号:PTH08T220W

尊敬的先生:

我们正在使用 您的 PTH08T220W 模块、并附上了其参考设计和布局。我遇到的问题是、当我将其与处理器连接时、它将变为零。

我的处理器在启动时仅消耗3A @ 1V 电压、但在我连接时会变为零。

当我再次断开连接时、它将获得 1V 电压。

我们还尝试更改了输出电容器、但结果是 same.e2e.ti.com/.../3036.power-1V.pdf

之前我们使用过这块板、它工作正常、但现在我们面临着问题。

此致、

Vipin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压:

    我有几个问题。

    R42的值是什么?  它是开放的吗?

    R205和 R205上的 ESR 是什么?

    3.您是否正在控制 Sync. pin?

    在   应用前后将1.0V 连接到 Vout 引脚时、输入电流和输入电压是多少?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    1 R42为0欧姆。

    2 C205、C206 器件型号为 ECA-1VM102未提及其 ESR、或者我也使用 了 ESY108M035AL4AA 这种方法、但结果是相同的、其 ESR 为18m Ω。

    3我们不控制 SYNC 引脚。

    4输入功率为 12V@28A。将输入功率连接到应用后、我没有看到任何输入功率下降、但 PTH08T220W 的输出下降到0.2V。

    此致、

    Vipin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压:

    感谢输出铝电容器上的信息、无论 ESR 和 R42涡轮变速器电阻为0欧姆、都是如此。

    铝制电容器不能 与任何 值的涡轮变速器电阻器一起使用。 。

     使用涡轮变速器功能和铝 电容器时,拆下 R42。  

    或更改为聚合物类型,如 Oscon 16SVPF1000  。

    Tom