This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:使用 EV2400和 BQ27542

Guru**** 2639445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQEVSW, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566532/bq27542-g1-working-with-ev2400-and-bq27542

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQEVSWEV2400

您好!

在阅读论坛之后、我了解到使用 BQ27XXX IC 的软件很少。 因此、我的问题将会非常愚蠢、但这里却是这样- 对于 BQ27542、EV2400需要使用什么软件? 是 BQStudio 还是 BQEVSW,还是 bqEASY,还是 其他的东西?"。 此外、这些工具中的每一个都有什么作用?

是否有任何说明如何将 EV2400与我未阅读的 BQ27542芯片配合使用的文档? 我浏览了 EV2400的用户指南、但没有提到软件工具。 使用 Bqstudio 仅描述 EV2400固件更新。

提前感谢。

此致、

Prajwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prajwal、

    对于 bqEVSW 和 bqStudio、它们都支持 EV2300和 EV2400。

    BQEVSW 是一款用于执行某些电池测试的旧工具、例如化学 ID、自学习周期、黄金映像文件处理、bqStudio 是一款新工具。

    有关如何将 EV2400与 EVM 配合使用、您可以参阅 EVM 监测计指南、其中提供了与 EV2400的硬件连接。

    此致、

    Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sammi:

    感谢你的答复。

    我们没有购买 EVM、因此我错过了阅读 EVM 文档。 感谢您的建议。 我现在根据您的指导找到了详细信息。

    这是否意味着我只需使用 BQstudio 工具并执行我的所有寄存器检查、黄金文件生成以及燃气表编程? 或者我是否需要任何其他工具?

    此外,bqEASY 的用途是什么?

    此致、
    Prajwal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prajwal、

    是的、您可以使用 BQstudio 进行寄存器检查、黄金文件和编程。 大规模编程可能需要您自己的自动化代码。

    bqEASY 用于对监测计进行编程、但现在已经过时、不应使用。

    戴维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。 这很有帮助。