This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18540Q5B:CSD18540热特性

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589077/csd18540q5b-csd18540-thermal-characteristics

器件型号:CSD18540Q5B

您好!

我的客户使用 CSD18540进行电机驱动。

最大80A 和典型值40A。

对于热控制、当 FET 温度上升至90C 时、电机关闭、当下降至80C 时、电机再次开始运行。

如果 FET 温度在长时间内为80C~90C、是否会对 FET 的性能和使用寿命产生任何预期影响?

如果有测试结果、请分享。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    此器件的最大额定结温为175度、因此部件在80至90度的时间内运行时不会出现问题。