This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Arria 10 10AX016E1F27的电源解决方案请求

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62095, TPS53627, TLV62568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588730/power-solutions-request-for-arria-10-10ax016e1f27

主题中讨论的其他器件:TLV62095TPS53627TLV62568

您好!

客户正在寻找 具有30V 直流输入的 Arria 10 10AX016E1F27电源解决方案。

她在 TI 网站上找到 Altera Arria 10电源解决 方案、但它用于12V 直流输入、太重、无法使用她的应用。

e2e.ti.com/.../Altera-Arria-10-power-solutions.pdf

因此、她希望获得 TI 关于30V 直流输入解决方案和较低电流(低成本)版本直流/直流转换器的建议。

以下是客户请求的电源树。

您能否向 客户推荐用于 Arria 10 10AX016E1F27的 TI 电源解决方案?

e2e.ti.com/.../Arria-10-10AX016E1F27-Power-Tree_5F00_K2E.pdf

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何更新?

    客户搜索 TI 电源器件并使用随附的 TI 器件制作电源树。

    她能否将随附的 TI 器件用于此 Arria 10电源树?

    请尽快确认。

    此致、

    Nicky

    e2e.ti.com/.../Power-Tree_5F00_TI-Part.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看您上一个帖子中的 ppt 文件、我有一些意见:

    TPS53627是一款控制器、对于4A 电压轨而言、性能似乎超人。 TLV62095可通过集成 FET 实现4A 电流。

    低成本 TLV62568可用于电流小于1A 的电源轨、而不是旧的 TPS62249。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您的快速响应。

    如果其他人对 Arria 10没有问题、请让我确认。

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据幻灯片对所需电流的估算、所有第二级电源轨的大小均可满足足够的电流能力。 您仍然需要根据对纹波、瞬态响应、效率、定序等的要求验证电源解决方案