This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:硬件问题

Guru**** 2528520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569146/tps53353-hardware-issue

器件型号:TPS53353

我们在其中一种以太网设计中连接了 TPS53353、用于生成1V @15A 输出。 提供3.3V 的输入电压和9V 的 VDD (可变)、我们将在 Vreg 引脚中获得不同的电压(高于6V)、输出为1.7V、而不是1V。 它随 VDD 电源而变化。 已尝试使用两个设备并出现相同的问题。

谨随函附上电路供您考虑。

请建议。