This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:TPS51206 VDDQSNS 迭代电阻值

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566332/tps51206-tps51206-vddqsns-iternal-resistor-value

器件型号:TPS51206

您好!

我们收到了客户关于 TPS51206的问题。
请帮帮我们。

[问题]
- VDDQSNS 内部电阻值是多少?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    确定近似值的一种方法是转到第6.5节中的 VDDQ 输入行。

    在输入电压为1.8V 的情况下、该引脚的电流消耗为~30uA。 这将使这两个电阻器的总串联电阻~60k Ω。

    然后、根据数据表中包含的对话、参考 VDDQSNS/2的多个位置假设这是1/2电阻分压器。

    但愿这有所帮助。