This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085EVAL:LM5085 IC 与放大器;EVAL

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589094/lm5085eval-lm5085-ic-eval

器件型号:LM5085EVAL
主题中讨论的其他器件:LM5085

尊敬的 :先生

   在 LM5085数据表中、,Vin MAX 为75V,但 EVAL 说 Vin MAX 为60V,这是矛盾的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EVM 板的规格与 IC 本身略有不同、这种情况并不少见。 有时无法设计一个涵盖 IC 每个可能工作点的单电路。 因此、数据表和用户指南都是正确的。