This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28070:并联桥式整流器

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588969/webench-tools-ucc28070-bridge-rectifiers-in-parallel

器件型号:UCC28070

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的支持团队:

我了解了基于5000W UCC28070 PFC 控制器的交流/直流转换器的应用原理图之一。 用于 该设计的并联两个桥式整流器。  除双电流外,此设计有哪些不同的优点。 如果该连接的唯一原因是双电流无法获得双电流。 并联后产生的电流与单个电桥电流相比非常低。 请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个桥式整流器的优点:
    1.将总电流分为两个桥式整流器,允许选择低电流和低成本桥式整流器。
    2.将产生的热量分散到桥式整流器的较低温度。

    此致、
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过采用理想二极管、我设计了并联桥配置电路。  但在并联整流器电路的输出侧不会获得双电流、而且会获得以 mA 为单位的极低电流。 帮助我调试此问题。