This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070 VINAC VSENSE 电流源

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588699/ucc28070-ucc28070-vinac-vsense-current-source

器件型号:UCC28070

你好

UCC28070 VINAC 和 VSENSE 引脚有一个电流源、我想问一下、在设置和降低分压器中、何时应该考虑这个电流源? 我认为 TI 应用、3024.9KΩ Ω 的上分压器电阻、进入 VINAC 和 VSENSE 引脚电流的下一分压器电阻24.9KΩ Ω 是不够的250nA。

此致

Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼尔

    当 VSENSE 和 VINAC 引脚开路时、使用250nA 电流源。 VSENSE 和 VINAC 引脚均设计有一个250nA 内部灌电流、以确保在任一引脚上出现开路时电压不会保持未定义状态、并且 UCC28070保持安全运行模式。

    此致、
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunsheng

    非常感谢。

    此致

    Neil