This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61235P:TPS61235P 没有返回到100mA 的工作模式

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61235P, BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588608/tps61235p-tps61235p-didn-t-back-to-active-mode-with-100ma

器件型号:TPS61235P
主题中讨论的其他器件: BQ24195

TPS61235P 在100mA 时未返回工作模式

您好!

问候~我希望得到您的帮助、以便为我们的客户提供一些建议、让他们将 TPS61235和 BQ24195用作移动电源解决方案(请参阅随附的文件原理图)

现在、他们在将 TPS61235模式从非活动模式更改为活动模式方面遇到了问题。 (请参阅随附的1.jpg)

详细说明:

1. EN 引脚低电平->高电平,电流升高(约40mA,小于 INACT_TH),INACT 引脚启用并进入非活动模式

大约450ms 后、电流(大约100mA、大于 INACT_TH)时、INACT 引脚未禁用并进入活动模式

我们的客户想知道:

a.当发生100mA 负载时、为什么器件未更改状态?

b. INACT_TH 和 INACT 是否具有阈值电流和时间的容差?

再次感谢~

B&R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在每个系统板中都看到了问题? 如果客户进一步增加负载条件、INACT 是否输出低逻辑? 数据表未指定数据的最小值/最大值、但我希望该电流不会高于120mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好贾斯珀:

    感谢您的回答、我想对这一个问题做更多的澄清。

    1.对于这种移动电源应用、客户方面没有具体说明总故障率、但根据信息、可以看到2~3个可能出现这种症状。

    2.为了增加负载条件、是否有任何建议的时间? 但在这种情况下、MCU 在第二个负载电流(100mA)出现时未看到 TPS61235P 变为工作模式。

    3.从数据表8.3.6负载状态指示中可以看出、当检测到输出电流高于 INACT_TH (50mA)时、升压转换器应进入活动状态、但在这种情况下不是。

    如果有任何不清楚或误解、请回复我、我们希望尽可能向客户提供反馈。

    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好贾斯珀:

    很抱歉再次打扰您、我们有一个紧急案例、今天被最终客户推送、您能在本周内帮我们提出一些建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.我们需要确保此问题是由我们的器件引起的。 因此、我建议通过电子负载将负载增加到150mA 或更高、以检查 INACT 何时变为低逻辑。 它与时序无关。
    2. 50mA 是典型值。 目前、我不知道为什么器件在 IOUT=100mA 条件下不下拉 INACT、因此我们需要进行调试以找出根本原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好贾斯珀:

    在 INACT 低于逻辑时、纯使用 E-load 是可以的
    2.我们可以从客户 TPS6123的原理图中查看任何建议吗?

    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.不确定您的意思。 您是否意味着器件在电子负载下运行良好、并且 INACT 在 IOUT>50mA 时变为低逻辑?
    2.关于原理图、我没有发现会导致这种行为的问题。

    您可以交换好电路板和坏电路板的 IC 吗? 因此、我们可以知道问题是由 IC 或其外部组件引起的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好贾斯珀:

    谢谢!~
    在输出电流大于50mA 时、电子负载和 INACT 变为低逻辑--> TPS61235正常工作
    对于有问题的 PCB、我们将尝试交换 IC 并再次进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、您会说器件在 E-load 模式下正常运行:当 IOUT 大于50mA 时、INACT 逻辑低电平。 但是、在实际加载情况下、即使 IOUT=100mA、INACT 也会保持逻辑高电平。 我是否理解正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好贾斯珀:

    是~您的理解是正确的。 我们还尝试修改 INACT 上拉电阻器(1M)以查看是否会产生影响。

    再次感谢。