This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:TPS548A20 -- PG 信号电压值

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569129/tps548a20-tps548a20----pg-signal-voltage-value

器件型号:TPS548A20

团队、

 

我们的客户正在为 FPGA 电源使用 TPS548A20、启动序列由 PG 和 ENS 进行配置。

然后、在其电路中、TPS548A20 PG 会驱动另一个直流/直流转换器的 EN。

另一方面、TPS548A20设置为在 FPWM 模式下工作、即其 PG 连接到 VREG 和 MODE。

 

在此设置下、客户遇到 PG 信号电压电平未知的问题。

实际上、由于 TPS548A20的 PG 电压较低、后一个 DCDC EN 引脚未切换。

 

客户希望确认客户可以通过每个 R_vreg 和每个 R_mode 在 TPS548A20的 PG 节点上获得的电压。

 

电路连接在这里。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Circuit.pdf

 

よろしくお願いします。μ A

谢谢、此致、

首都(东京)地区 FAE  Kenji Ninagawa