This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62065-Q1:反向/灌电流限制?

Guru**** 2455590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568540/tps62065-q1-reverse-sink-current-limit

器件型号:TPS62065-Q1

大家好、

 低侧 FET 上的电流限制检测电路
 检测灌电流(从 SW 引脚到 GND)?
 如果是、它会在此时关闭低侧 FET 吗?

此致。
Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、该器件实现了负电流限制、该负电流限制将使低侧 FET 变为关。

    您能否分享一些详细信息、为什么这在您的应用中很重要?

    谢谢、此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael San:

     非常感谢您的快速回复。

     作为背景、我的客户设计了汽车产品。

     他决定将 TPS62065Q 用于下一个产品。

     从安全的角度来看、他希望了解的行为
     TPS62065Q 处于异常状态。

     因此、他希望了解 TPS62065Q 是否会导致损坏、
     如果 Vin 在短时间内通过低阻抗连接到 SW 引脚。

     如果可以检测低侧的灌电流、
     我们认为,可以防止这种破坏。


    此致。
    Tsuyoshi Tokumoto