This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:与 IDE 相关

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588764/ucd3138-related-to-ide

器件型号:UCD3138

您好!

我想问2个有关 IDE 的问题。

1:在直流/直流转换器运行期间、例如在本例中、降压转换器、如果降压电感器未饱和、IDE 计算可提供非常精确的时序。 但是、如果饱和电流较低并且在 DCM 运行期间、电感器的电流值可能会超过饱和边界、线性 IDE 计算可能无法提供与第一种情况相同的结果精度。 因此、我尝试在模拟比较器的逐周期电流限制属性的帮助下关闭 SYNCFET。 当电流值降至相应的限值以下时、我尝试关闭 SYNCFET。 但是、系统没有按照我想要的方式运行。 我的问题是、如何配置 UCD3138以按照我描述的方式工作。

2 -如果第一个操作不可能、我将使用 IDE 计算关闭 SYNCFET。 我配置了相应的使能寄存器和限制、但主要问题是 UCD3138如何理解工作模式是 DCM 还是 CCM、数字电源外设编程器的 Manuel 中未提及这一点。 IDE 计算必须在 DCM 而非 CCM 模式下完成。 因此、必须有一种方法来注意运行模式是 DCM。 我的第二个问题是、它是由模拟比较器、数字比较器还是一些其他外设完成的。

如果有人帮助我解决这个问题、那将会很好。

非常感谢您的参与。

此致、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    感谢您关注 UCD3138。 我已要求一位应用工程师回复您的帖子、但 UCD 器件的支持团队总部位于美国、Good Friday 是一个假日、因此我担心回复可能会延迟到周一。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    星期一对我来说还不错,不过对我来说不算太晚。 我可以等待。

    感谢您的关注。

    此致

    Merih