This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:以自动重试模式返回

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588690/tps2660-return-with-auto-retry-mode

器件型号:TPS2660

您好!

具有自动重试模式的 TPS2660x 能否通过/SHDN 切换或 循环低于 V (PORF)的 V (IN)返回?

如果可以、在/SHDN 期间具有自动重试模式重启功能的 TPS2660x 是否为低电平?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi-San、
    当 TPS2660处于自动重试模式时
    1) 1)如果 SHDN/被拉至低电平、则内部 FET 关闭、如果 SHDN/被拉至高电平、则如果故障仍然存在、器件将再次在自动重试模式下运行。

    如果 TPS2660处于闭锁模式、则可通过循环 VIN 至低于 PORF 或甚至通过切换 SHDN/来复位锁存器


    此致、
    Dilip