This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:TPS61088

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588165/tps61088-tps61088

器件型号:TPS61088

有关升压转换器的信息


我们希望升压转换器的两个不同的输出电压值符合条件。

当存在锂离子电池时、即输入电压为3.0V 至4.2V (电池容量为10050Ah)、应提供5V 和5A 输出电压

当存在直流电源时、即输入电压为5V 至5.5V 时、应提供输出电压9和3A
​ 
我们已使用升压转换器后的开关来选择当存在直流5V 和电池时的电压、或者仅存在电池或仅存在直流5V 时的电压。

请找到所附的原理图和电路板文件。

问题:IC 通过正确焊接散热焊盘获得加热。 在连接负载 IC 后、IC 停止工作。 它显示了 SW 引脚对地短路。 SW 引脚接地短路。 像这样、我烧毁了许多 IC。 我还尝试了12V 输出、当存在直流输入时、IC 在施加输入电压后仍然短路。

我尝试更改电感器值。 电感器选项的电感器选项。  

我使用过的 ASPI-0630HI 系列。  

ASPI-0630HI-4R7—4.7 μ H

ASPI-0630HI-1​​R​0​--​1​μ H
​​
​两个串联的电感​器 ASPI-0630HI-4R7-- 4.7 μ H 和 ASPI-0630HI-1​​R​0​- 1 μ H ​

​两个串联的电感​器 ASPI-0630HI-4R7-- 4.7 μ H 和 ASPI-0630HI-4R​7​- 4.7 μ H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我已获得您的返修文件、但无法打开它。 这是我在 PCB 审查之前的建议。


    0。确保没有焊接问题!
    1.建议您根据频率设置使用2.2uH 的缩进电阻器。  如果您只有1uH 的指示器、则可以将频率增加到0.75MHz 至1MHz。
    2.为了确保频率设置正常、将 MODE 引脚接地。 在空载条件下测试 SW 信号、以正确或不正确检查频率。 MODE 引脚对地短路时。 SW 信号应是任何负载下的设置频率。
    3.测量 ILIM 引脚到 GND 之间的阻抗、确保其为100k。 或者您需要重新连接它。
    4.根据您的9V/3A 输出、确保电阻器的额定电流高于8A。
    从 FB 引脚到 GND 的电容器是什么? 这个电容器不能太大。 必须小于100pF 或将其移除。
    6、公司网络:公司应改为10nF,100nF 太大。
    7.如果输出 Vo 正确、则测量空载条件下的输出电压。 然后逐步添加负载电流以检查输出电压变化。

    请按照我的上述建议进行操作。 希望您很快就会发现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感器应该正常!

     

    您是否获得了 TPS61088的波形、例如 SW 波形、电感器电流、输出电压? 这些波形有助于找出根本原因!

     

    在这里,我建议您检查 ILIM 引脚的焊接情况,在 GND 和 ILIM 之间有一个并联二极管,因此您可以从 GND 到与 ILIM 连接的任何迹线对其进行测试。 如果您无法测试该二极管,则 ILIM 引脚焊接不好。 因此浪涌电流将非常大(这就是我请求电感波形的原因)。