This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61291:tps61291电流能力

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61291, TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568784/tps61291-tps61291-current-capability

器件型号:TPS61291
主题中讨论的其他器件: TPS61021A

 输入电压为1.4V 至2.4V 时、在升压模式下、tps61291 IC 可提供1安的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、


    我们选择 升压模式下的 TPS61291芯片、我们要求最大输出电流为700mA。


    我的设置、

    输入电压:2.4V@2500mAh,输出电压:3.3V@700mA。

    那么、它是否提供700mA 输出电流?

    在这种情况下、如有任何帮助、我们将不胜感激。 等待快速响应。

    谢谢、

    Yagnik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 对于2.4V 输入、TPS61291无法支持700mA 输出电流。 对于此输出功率级别、我建议使用 TPS61021A。

    我是否可以知道为什么输入电压为1.4~2.4V、为什么负载达到700mA?