This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:EN 阈值

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588944/tlv62568-en-threshold

器件型号:TLV62568

尊敬的先生  

TLV625配置 的使能 VIH 最小值=1.2V、类型=0.95V  

正确吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确。 为了保证 IC 读取高电平、必须以至少(最小) 1.2V 的电压驱动引脚。 通常、它将高于0.95V。