This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:您能告诉我 UCC28070#39的设计方法吗?

Guru**** 2330830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588241/ucc28070-could-you-tell-me-about-ucc28070-s-design-method

器件型号:UCC28070

大家好、团队成员。

我的客户正在尝试使用 UCC28070进行设计。

所以、我有客户对此提出一些问题。

请告诉我。

<问题>

①-1:如何确定电流检测端口(CSA、CSB)的外设部件的最佳值?

(答案示例1:当 VPKLMT = 3.3V 时、VCSA/VCSB 的平均电压为_ V、负载电流为_ A)

(答案示例2:VPKLMT = 3.3V、IOUTLIMIT =__ A、VCSA/VCSEL 可由表达式_=_决定)

① Ω-2:是否可以通过"VPKLMT = 3.3V"从 VREF 进行反馈?

(由于 VPKLMT 可以更改规格、因此该引脚也不知道3.3V 是否是最佳电压)


②In 在应用图中、使用变压器通过交流信号检测电流感应、但是否可以通过使用分流电阻器"M1/M2​​的上方或下方"进行检测来进行设计?

③Is 交流电时、系统的输入信号可用在42至69 Hz (50/60 Hz±15%)?

④When 禁用 IC (UCC 28070)的运行、应该控制哪个端子?

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matsumi-San、

    我已要求我们的一位应用工程师回答您的问题。 您很快就会看到回复。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter-San、

    非常感谢!

    我正在等待您公司的应用工程师的回答。


    此致

    Masumi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matsumi-San、

    ①-1:如何确定电流检测端口(CSA、CSB)的外设部件的最佳值?

    (答案示例1:当 VPKLMT = 3.3V 时、VCSA/VCSB 的平均电压为_ V、负载电流为_ A)

    (答案示例2:VPKLMT = 3.3V、IOUTLIMIT =__ A、VCSA/VCSEL 可由表达式_=_决定)

    要将 CSA/CSB 电压与负载电流连接起来、需要大量信息、请参阅 UCC28070应用手册中的计算。

    ① Ω-2:是否可以通过"VPKLMT = 3.3V"从 VREF 进行反馈?

    (由于 VPKLMT 可以更改规格、因此该引脚也不知道3.3V 是否是最佳电压)

    PKLMT 电压的编程范围扩展至4V 以上、以允许充分利用3V 平均电流感应信号范围、但应注意的是、电流放大器的线性度开始压缩至3.6V 以上。因此、对于 PKLMT、3.3V 是可以的。

    ②In 在应用图中、使用变压器通过交流信号检测电流感应、但是否可以通过使用分流电阻器"M1/M2​​的上方或下方"进行检测来进行设计?

    电流感应变压器(CT)通常用于高功率应用、以感应电感器电流、同时避免感应电阻器中出现明显损耗。 UCC28070使用单个电阻器(RSYNTH)对合成器进行向下斜率编程。 这样就无需在每个相位中使用二极管桥臂 CT、从而显著降低了空间、成本和复杂性。 如果要使用感应电阻器、请将其放置在开关桥臂中以获取上升斜率电流、而二极管桥臂中的下降斜率电流则由内部电流合成器获取。

    ③Is 交流电时、系统的输入信号可用在42至69 Hz (50/60 Hz±15%)?

    是的。

    ④When 禁用 IC (UCC 28070)的运行、应该控制哪个端子?

    第一种方法是将 VSENSE 引脚下拉至低于0.75V、如果 VSENSE < 0.75V、则几乎所有内部电路都被禁用。 当 VSENSE 被释放并达到0.75V 且 VAO < 0.75V 时、振荡器、乘法器和电流合成器被启用、SS 电路开始斜升 SS 引脚上的电压。

    第二种方法是将 SS 引脚拉至低于0.6V、立即禁用 GDA 和 GDB 输出、而不会完全禁用电压环路和乘法器。 当外部 SS 下拉电阻释放时、如果不存在其他故障条件、PWM 将恢复正常运行。 有关更多详细信息、请参阅数据表中的第26页。

    谢谢

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Oliver - San。

    感谢您的回答。

    关于
    ①-1:如何确定电流检测端口(CSA、CSB)的外设部件的最佳值?
    ① Ω-2:是否可以通过"VPKLMT = 3.3V"从 VREF 进行反馈?

    很抱歉、我知道有描述。
    但是、假设变压器的峰值电流限制设计为40A (例如)、我们不知道以下情况。
    ※在确定"变压器峰值为_ A 时、如何确定 VPKLMT 和 CSA、CSB 尚不清楚
    ·PKLMT 的值设置为40A?
    ·如何确定​​当时电流检测端口(CSA、CSB)周围部件的数值

    关于
    ②In 在应用图中、使用变压器通过交流信号检测电流感应、但是否可以通过使用分流电阻器"M1/M2​​的上方或下方"进行检测来进行设计?

    ・总之、您是否能理解可以使用分流电阻进行检测?
    ・使用分流电阻器进行设计时是否存在任何风险?
    (如果您举几个例子、我很高兴。)

    ③ μ④ ̊ C
    我了解③和④。



    继续感谢您提出其余问题。

    此致
    Masumi Sekiguchi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masumi、

    ① Ω-1、CSA/CSB 引脚的建议最大电压为3.6V 请参阅数据表、为了实现最佳控制、您应选择尽可能高的 CSA/CSB。 PKLMT 引脚的建议最大电压也为3.6V。 通常,I_PKLMT=(120%~150%)*I_CSA、I_CSA 代表满负载的峰值电流,I_PKLMT 代表逐周期电流限制阈值。 因此、您应该根据 PKLMT=3.6V 和您定义的 I_PKLMT/I_CSA 的速率选择 CSA/C2B。

    由于满载的峰值电流是已知的、因此您可以通过电流互感器的 I_CSA/CSB 的电压 I_CSA*R_SENSE/Turn 比率来设置 CSA/CSB 的电压。 为了减小电流互感器的最小尺寸并降低 R_sense 的功率损耗、TOP_RA比 应较高、假设为100:1。

    ① Ω-2:是否可以通过"VPKLMT = 3.3V"从 VREF 进行反馈?

    当然。 如果您设置 VPKLMT=3.3V、则还会降低 CSA/CSB 引脚电压、这会影响 ITHD/PF。 您应该平衡它们。

    ②There Ω 不是阻止 UCC28070使用分流电阻的理论原因。 但分流电阻的电流感应具有更高的功率损耗和更高的成本(应使用放大 器)、因此不建议使用分流电阻。

    此致、

    云生