This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:RA 表不能更新#39;t

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568816/bq27520-g4-ra-table-doesn-t-be-updated

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

我的客户 设计了采用 bq27520-G4的平板电脑、 并已将其长期使用 (之前电池电量耗尽)、但 Ra 表 在某个时间点尚未更新。
因此、即使 SOC (充电状态)仍超过70%、系统也会关闭。

我可以就该问题提出建议吗?

我可以向客户发送 bq27520-G4的编程文件、如果需要、请联系我。
yaita-k@clv.macnica.co.jp

感谢您的支持。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔

    您的化学 ID 是否正确识别? 您是否完成了学习周期流程?

    您是否介意发送:

    典型放电电流的 bqstudio 日志文件。
    2.黄金 gg 文件。
    3.来自字段中单位的 GG 文件。
    电路原理图。
    五.建议 文件。

    戴维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢您的支持。

    我想脱机发送文件。
    是否可以向以下地址发送电子邮件?
    yaita-k@clv.macnica.co.jp

    此致、
    雅丽塔