This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 安全锂电池管理方法

Guru**** 2549680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567228/ways-of-safe-lithium-battery-management

我正在构建一个需要使用锂电池运行的器件。

我很清楚、需要正确地对它们进行充电/放电、以避免损坏和爆炸。

据我所知、充电系统有两个组件、即电池电压下降时的充电和放电后的管理充电和切断保护。

我找到了一个使用通用 TP4056 控制器为锂电池充电并在充电后切断的电路板。 它还具有2.5V 放电保护。

我有两个问题:

  • 因此、这意味着我可以将上述(或任何)锂电池连接到充电板和我的器件、并且它可以从电池正常运行、直到电池电量过低、 在这种情况下、电路板会切断器件的电源、使器件与电池保持隔离、直到再次充电。
  • 它说、放电保护为2.5V、并不是远低于锂电池的安全放电电压。 我认为您永远不应该低于3V?

 

   抱歉、如果这个问题比较简单、但我想确保在处理锂电池的持续使用时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rose、您好!

    第一个。 感谢您深入了解电池有时具有挑战性的问题。 他们可以是强大的工具,但必须尊重他们,因为在虐待他们时,他们会非常危险。

    我强烈建议您访问以下链接上的德州仪器电池学习门户:BMSUniversisty。 它包含大量视频和文档、可帮助您了解如何从根本上使用电池:
    www.ti.com/.../battery-management-bms-university.page

    有关您所询问的器件的更多信息。
    这是一个难以回答的问题、因为这不是由德州仪器(TI)生产和支持的器件、德州仪器(TI)是这个论坛的主持公司。
    TP4056仅是一款充电器、这意味着它仅在正确配置电池时才会安全地为电池充电、并且在电池放电时无法保护电池。 尽管如此、查看此器件的数据表有多有限、我担心它能够安全地完成为锂离子电池充电的任务。

    为了能够安全地为单节锂离子电池充电、我建议查看德州仪器开发并支持的大量锂离子充电器产品系列:
    www.ti.com/.../battery-charger-ic-products.page 降压

    2.5V 放电保护可能是由您使用的电池组内集成的次级保护器 IC 造成的。

    我希望这有助于回答您的问题、并希望您能够通过 BMS 大学链接使用可用的工具、增强对电池技术的信心。
    www.ti.com/.../battery-management-bms-university.page
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议,Ryan。 更好地了解电池技术对我很有帮助。