This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116故障

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567896/lm5116-lm5116-failure

器件型号:LM5116

大家好!

是否有可能损坏 LM51116的内部稳压器?

输出电压为13V 时馈入 VCCX、输入电压为20..40Vdc 时馈入 VCC。

我利用 LM5116为铅酸电池充电:当电池电压非常低时,LM5116在电流限制条件下工作。 如果输入电压纹波较高(约5Vpp)、IC LM5116 将损坏。

当 LM5116损坏时,我在 VCC 引脚上找到 Vin,在 VCCx 中找到0V。

有人能建议我 一些技巧吗? 我在数据表中读出、在 Vin 和 Vcc 之间放置一个二极管有助于防止 VCCx 高于 Vin 时反向放电。

谢谢

此致

Simone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simone、您好!

    是的、VCC 引脚上的内部 LDO 可能会因电压过高而损坏。
    具体查看数据表第6.1节、可以看到 VCC 上的绝对最大电压为16V。

    这就是说、VIN 和 VCC 非常不同。 VIN 能够支持器件的整个100V 输入范围。

    尽管如此、由于 LM5116中有一个内部 LDO 将输入电压降至 VCC 的安全电压、因此 VIN 和 VCC 之间有一个内部稳压器、因此 VCC 不应连接到任何外部电压源。