This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:TPS61165调光分辨率

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568034/tps61165-tps61165-dimming-resolution

器件型号:TPS61165

我了解 TPS61165如何将 CTRL 引脚上的 PWM 信号转换为目标 FB 电压。  我的问题是-调光的实际分辨率是多少?  使用 EasyScale、只有32个调光级别。  TPS61165是否只是简单地将 PWM 占空比转换为这32个单元中的一个?  分辨率是否高于该值?

例如、我的 CTRL 信号的占空比为0%至100%、步长为1%。  TPS61165是否会对1%的变化做出反应?  还是仅变化1/32 = 3.125%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    如果您查看 TPS61165数据表的图10、可以看到该器件如何处理直接 PWM 调光、即它通过半桥将200mV 基准电压调制到 RC 滤波器中。
    因此、您能够使用 PWM 在调光时实现更精细的分辨率。 如果您查看数据表的图13和14、您会发现 PWM 调光以更线性的方式影响反馈电压。

    以上所述、您应该能够使用直接 PWM 调光实现1%的分辨率步长、但必须符合器件和系统容差要求。