This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:关于 PWM/PFM 的开关时间

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588805/tps61089-about-switching-time-of-pwm-pfm

器件型号:TPS61089
主题中讨论的其他器件:TPS61088

您好!

您能告诉我 PFM/PWM 开关时间吗?
客户 在从 PWM 切换到 PFM 时遇到压降问题。
(在 EVM 评估中、当 Iout = 300mA/20msec 时、电压下降。)
因此、
客户希望了解 PFM 和 PWM 切换时的延迟时间。

我将向客户介绍 TPS 610891。
但是、客户需要 PFM 模式功能来提高效率。

请给我建议。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PFM/PWM 开关时间仅为两周期、约为20us。

    更清楚的是、您是说 客户让 TPS61088在 PFM 模式下工作、但 当输出电流从0A 增加到300mA 时、输出电压会下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helen San、

    感谢您的回答。
    客户正在评估 TPS61089EVM。
    客户使用条件为:
    ・Iout=1A→Iout=0.3A→Iout=1A
    ・FSW=500kHz (EVM 默认条件)

    请给我建议。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为应该在0.3A 至1A 的负载阶跃时出现压降。 当存在负载阶跃时、这是一种正常现象。  其设计中的最大允许电压降是多少?  


    请您向我们分享详细的应用信息吗? 比如什么设备? 哪家公司? 我的电子邮件地址是 helen-chen@ti.com