This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5574:具有负电压输出的 PC 板布局

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588649/lm5574-pc-board-layout-with-negative-voltage-output

器件型号:LM5574

我使用 LM5574作为输入正电压、输出负电压开关。 在回顾 PC 板布局技巧时、它提到了使用过孔将 LM5574 GND 连接到顶部铜迹线和 GND 平面的方法。 这对于正电压输出设计来说很好。 但是、由于这是负电压输出、因此通常连接到 GND 的引脚现在是负电压源。 因此、很显然、我不会使用过孔将顶部布线连接到 GND 平面。 当 LM5574用于负电压输出时、应如何处理 PC 板布局? 是否有任何文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不直接支持 LM5574、但对于反相降压/升压、您可以将这些连接到-Vout 的大面积铜区域。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。 感谢您的快速回复。 那么、您说在连接 Vout 的顶层覆铜应该足够了吗? 无需在内层上覆铜 Vout、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能还需要一些内层或底层铜。  取决于 IC 功率耗散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neal、您好!
    请看 AN-2072 (也称为 SNVA425A)和 SNVA722B。 它们涉及反向降压/升压应用中传统降压稳压器的应用。 也是 AN-2026 (也称为 SNVA424A)中的散热指南。