This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:iSNS 初始点

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566256/tps40210-isns-inception-point

器件型号:TPS40210

您好、专家、

我已经查看了 TPS40210数据表第25页、有一个设计示例、规格显示 IOCP 初始点最小值为3.5A。

但在 EVM 用户指南中、条件几乎相同、 但 IOCP 初始点最小值为3.1A。

如何确定 IOCP 初始点最小值? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、

    在特定设计中、有许多因素会影响器件的运行。

    该 EVM 是一种适用于整体解决方案应用的指南。 但是、在确定器件的能力时、数据表是最终授权、因此我建议使用数据表中指定的3.5A 最小限制。

    可能导致 EVM 应用中外部分立式组件容差变化的因素。 请注意、在3.7A 下、EVM 上 IOCP 的典型值接近3.5A