This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:9V 至36V 输入电压和20A 输出电流参考设计

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566599/lm5175-9-to-36v-vin-and-20a-iout-reference-design

器件型号:LM5175

您好!

       我们是否有适用于 LM5175的9至36V 输入电压和20A 输出电流参考设计? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    此类设计的位置位于以下链接:
    www.ti.com/.../toolssoftware


    也就是说、此 EVM 示例与您对当前发布的内容的要求非常接近:
    www.ti.com/.../lm5175evm-hp

    您的请求在设计上具有可行性的一个重要因素是您的输出电压是多少?

    我强烈建议您根据输入电压范围、输出电流和输出电压获取设计参数,并使用 Webench 门户在产品页面的最右侧输入您的设计值。
    结果将是一个完整的转换器原理图、其中包含根据您的要求定制的独特数字参考设计中定义的所有支持组件。