This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625:Rfbt 选择

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588431/lmr23625-rfbt-selection

器件型号:LMR23625

您好!

我们收到了客户关于 LMR23625的问题。
请帮帮我们。

[问题]
根据数据表、建议使用10k 至100k 的 Rfbt 值来降低 PFM 模式下的 Vout 偏移。 您能否告诉我们 Rfbt 为何与 PFM 模式下的 Vout 偏移相关?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不直接支持 LMR23625、但我相信我可以回答这个问题。  请参阅数据表的图24。  在脉冲跳跃 PFM 运行期间、LMR23625将输出单个开关脉冲、然后输出一段关闭时间。  关断时间(和观察到的工作频率)是负载电流的函数。  较低的负载电流将导致更长的时间和更低的观察工作频率。  单个脉冲将提供比轻负载条件所需的更多能量、而这种额外的能量会将输出电容充电至更高的电压、如图24所示。  在关断期间、当输出电流由输出电容器上的电荷提供时、该电压会降低回稳压点。  一旦电压下降、Vout 的反馈部分等于内部基准、就会启动一个新的脉冲。  因此、本质上、您将调节到 Vout 锯齿波形的谷点。  直流电压是平均电压、因此 PFM 中的输出存在一些"偏移"。  如图24所示、您可以看到振幅标度仅为5mV/div、因此偏移仅约为2.5mV。  减小反馈电阻器的值基本上会增加输出的一些预负载。  较低的电阻器会增加该负载并降低进入 PFM 所需的负载电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意 John 的解释。