This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625:EN 引脚绝对最大额定值

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588132/lmr23625-en-pin-absolute-maximum-rating

器件型号:LMR23625

您好!

我们收到了客户关于 LMR23625的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们希望确保 EN 引脚的绝对最大额定值。 如果未提供 VIN 并且为 EN 提供5V 电压、则 EN 的电压为 VIN + 5V。 因此、他们认为它超出了 EN 引脚的绝对最大额定值 Vin + 0.3V。
他们的意见是否正确?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、可以向我们提供您的反馈吗?

    此致、
    tateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的答复。 (美国周末长假。 和纳税时间。)

    对使能输入电压限制的解释是正确的。 如果 Vin 为零、但使能输入被驱动至0.3V 以上、则会违反 输入的 AbsMax 额定值。  

    可以通过在驱动使能信号上添加串联电阻来规避该限制。 该电阻器可能是使能输入上用于建立系统 UVLO 的传统分压电阻器对。 或串联电阻来驱动控制逻辑。 或控制逻辑中的分压器电阻对、只要分压器中点始终大于所需的使能阈值电压即可。 如果需要额外的保证、可以在 EN 输入与 VIN 之间添加一个额外的反向偏置小信号肖特基二极管(类似于 BAT54并选择最大 VIN)。