This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 您能告诉我 CSD16409Q3和 CSD17573Q5B#39的身份吗?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17573Q5B, CSD16409Q3, CSD16321Q5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568750/could-you-tell-me-about-csd16409q3-and-csd17573q5b-s-identity

主题中讨论的其他器件:CSD17573Q5BCSD16409Q3CSD16321Q5

大家好。

在我的客户考虑采用 CSD16409Q3和 CSD17573Q5B 时、
他们向我提出了以下问题。

请告诉我吗?

CSD16409Q3和 CSD17573Q5B 是否可视为与 CSD16321Q 相似的系列?
※由于客户已经在客户中使用 CSD16321Q 方面拥有经验、因此如果我们"是"、则采用起来会更容易。

他们的意图如下。
·流程(预处理)是否相同?
·封装(后处理)是否相同?

此致、
Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sekiguchi-San、  

    我已经联系了<=30V 产品线的所有者。 我希望很快能回来。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sekiguchi-San、

    中的 CSD16321Q5采用25V n 通道工艺制造、采用5x6mm QFN 封装。 CSD16409Q3采用类似的25V n 通道工艺、但采用更小的3.3x3.3mm QFN 封装。 CSD17573Q5B 采用30V N 沟道工艺制造、采用5x6mm QFN 封装。

    如果您想了解更多详细信息、请随时通过以下地址向我发送一封直接电子邮件。

    此致、
    Kevin O'Connell
    低压 FET 产品营销工程师

    koconnell@ti.com