This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23610:SW 引脚电压>禁用 lMR23610时的 Vin:反向电流流动?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587970/lmr23610-sw-pin-voltage-vin-when-lmr23610-is-disabled-reverse-current-flowing

器件型号:LMR23610

尊敬的团队:

如果在器件关断且 Vin 通常为高阻抗(未连接)时能够安全地为 LMR23610的输出供电、您能帮我解压吗?

数据表显示、我们的 VSW 不得大于 Vin+0.3V、但我想知道 Vin 是否不会由高侧 FET 的寄生二极管馈送、这意味着我们将得到 Vin ~= Vout - VF{寄生二极管}

非常感谢您的帮助!

此致、

功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果您对输出施加电压、输入将是低于其一个二极管压降。 如果该电压足够高、则可能会导致转换器导通。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John!

    我认为这个压降太高(>>0.3V) ,并且器件可能会损坏,对吧?

    我建议我的客户在 SW 和 Vin 之间添加一个低 Vf 二极管、以降低该 VSW-Vin 压降。

    此外、我认为 LMR23610如果保持禁用状态会更好、对吧?

    数据表指出、VSW 不应高于 Vin + 0.3V:

    再次感谢!

    此致、

    功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了补充 John 所说的话:

    如果降压稳压器是反向馈电(在 Vout 处施加外部电压)、则在禁用器件的情况下会出现在输入端、这种情况很常见。 数据表警告将此电压保持在0.3V 以下是一个副产品、即这是正向偏置的上部 MOSFET 中的传统硅结、如果保持在该电平以下、则流入 Vin 路径的电流很小。

    某些同步降压稳压器的一个警示情况是、如果电路被启用并且控制环路允许反向电感器电流(也称为强制持续模式-非二极管仿真模式)、它能够更改为同步升压并在 Vin 上推高、直到发生中断。

    大多数电池充电应用都包含一个添加的输出路径二极管、以防止反馈情况。 在输出电容非常大的情况下、建议使用类似的二极管。

    另一种情况是降压系统正在运行、某种情况会立即使输入总线短路。 输出电容器中的能量通过 MOSFET 基板二极管向后放电、并可能损坏路径中的半导体。 在这种情况下、输入阻断二极管可能会有所帮助、或者可能是 MOSFET/IC 上的反向偏置肖特基二极管。

    AP 说明 SNVA717中提供了有关此问题的一些详细信息。

    遗憾的是、串联二极管始终会增加压降、从而增加电路的压降。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、

    感谢您提供详细的答案、并让我查看您的交互式应用手册。

    如果我对您的第一段很了解, 在 以下情况下,转换器不应在回送时受到伤害:

    1. 转换器被禁用
    2. 从输出电压到输入电压的电流没有/很小
    1. 在我的应用中、有一个从源极到 Vin 的二极管、然后 Vin 将被视为高阻抗

    在某些情况下、0.3V 警告主要出现在输出和输出之间强制存在较大差异的情况下(例如、在输出端预先设置大电容器时、Vin 上对 GND 短路、或者如果第二个电源为输出供电)、 这将导致高电流、从而损坏内部 MOSFET。

    您能不能向我确认我理解了限制、如果 LMR23610已禁用且 Vin 为高阻抗、我们可以对其进行反馈?

    再次感谢、

    此致、

    功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您对正在发生的情况的理解是正确的、您的结论也是正确的、即在您的情况下、反馈是可以容忍的。

    您还可以考虑在转换器上添加反向偏置肖特基二极管、以使 IC 上的电压保持在0.3V 以下。 肖特基压降低于外部 MOSFET 或 IC 内部 MOSFET 的硅压降。 该二极管可以跨 IC 从 Vin 到 SW 或从 Vout 到 Vin。